This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55289:原理图检查

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55289

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1331501/tps55289-schematic-check

器件型号:TPS55289

有人能检查一下我的 TPS55289原理图吗? 我想输出可变电压(0.8V-21V)以及高达2A 的负载电流。

使用电流原理图、我可以非常准确地输出小于5V 的电压、尽管会有一些纹波。

下面附上了一些测试结果。

图1包含我用于使用9V 输入电压获得4.3V 输出电压的寄存器设置。 图2包含输出纹波的波形(在4.25和4.5V 之间变化。 不是很好,但我可以忍受)。

我现在的问题是获得大于5V 的值。

如果使用以下寄存器设置、将 TPS55289配置为在 Vin=9V 的情况下提供 Vout= 12V:

我得到以下输出电压波形

它或者稳定在一个随机电压上(当我为写这篇文章的测试时、电压为4.727V)、或者跳至5.1V、然后电压非常缓慢地衰减至0.1V。

这是环路稳定性问题还是原理图有问题?

电感器器件型号:SPM10065VT-4R7M-D (4.7uH)
电容器器件型号:CL31B106KAHNFNE (10uF 陶瓷电容器)

我还随附了原理图的.pdf 版本、以供以下参考

e2e.ti.com/.../USBC_5F00_Power_5F00_Supply_2D00_Output_5F00_Channel_5F00_1_2D00_TPS55289.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krishna:

    感谢您的联系。  

    输出电容器 C59的帕尔编号是多少?

    您能否共享 SW1、SW2、Vout 和电感器电流的波形?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了通用的100uF_25V 铝电解电容器、该电容器在当地采购。 无法获取有关其器件型号和 ESR 值的信息。

    场景1

    VIN = 5.2V;Vout = 1V;负载= 22 Ω

    场景1的波形:

    场景2

    VIN = 10V;Vout = 7V;负载= 22 Ω

    场景2的波形

    场景3

    VIN = 5V;Vout = 7V;负载= 22 Ω

    场景3的波形

    场景4

    VIN = 5V;Vout = 3.3V;负载= 22 Ω

    场景4的波形

    我无法获取电感器电流波形、因为我目前没有访问电流探头。

    今天调试时注意到的其它症状:

    1) 1)当输入电压上升到7.2V 以上时、转换器停止开关、这似乎与数据表中提到的 OVP 阈值有偏差(23.5V)。 当我们使用电源缓慢增大输入电压时、可以观察到

    2) 2)即使转换器在降压模式下运行、状态寄存器也始终以0x00进行响应。 根据数据表、降压模式标称运行应返回0x01。

    3) 3)当请求的输出电压设置为低于5V 时、转换器切换到升压操作。 但即使请求大于5V 的输出电压、电压也会剪辑至~5.1V 或转换器停止开关、输出电压也会缓慢衰减(输出电压放电被禁用)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krishna:

    抱歉、很晚了回复。从寄存器值和波形来看、器件运行在 PFM 模式下、因此您提到的4.3V 输出电压纹波很大、您可以将模式更改为 FPWM 来获得更小的电压纹波。

    从情况1到情况3的波形来看、SW1的高电压电平不等于 Vin、SW2的高电压电平不等于 Vout 是没有道理的。 您还能检查输入电压是否等于您设置的值吗? 输入电源电流限制值是多少?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉这么晚才回来。

    我已经仔细检查了输入电源、它在9V 时保持稳定。
    该电源是一个台式电源、其电流限制设置为大约10A。 这似乎不是输入电源轨问题。

    如有任何帮助,将不胜感激。 无论如何、我都计划对该设计进行开放源码开发。 如果您需要有关该电路板的更多信息、敬请告知。

    此致、

    斯瓦鲁普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krishna:

    1.您能否在此处分享 TPS55289的布局?

    2.能否在同一页探测 Vin、SW1、SW2和 Vout 波形?

    3.这种现象是发生在所有板卡上还是只发生在一个板卡上? 是否可以在另一个电路板上使用一个新器件来避免焊接问题?

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在下方查找 TPS55289的布局:

    KiCAD 屏幕截图:

    顶层:

    底层:

    2)稍后会收到这些波形的信息。

    3) 3)这旨在作为原型运行来评估 IC 的输出性能。 我将尝试使用另一个 IC、然后回复给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krishna:

    感谢您的反馈。

    布局不是很好、尤其是对于 GND 连接的释放连接、因为这会在电源环路中引入许多寄生参数。

    期待您提供进一步的反馈。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krishna:

    我们 四周没有看到您的最新消息、因此我假设问题已经得到解答、问题已经解决。

    我现在关闭该主题。 如果仍有打开的内容、请回复、该主题将再次打开。

    如果您有任何其他问题或该主题帖已锁定、请打开一个新问题。

    此致、

    布莱斯