This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62901:使用12V AGM 电池时 TPS62903RPJR 放电

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351737/tps62901-tps62903rpjr-is-blowing-up-when-using-12v-agm-battery

器件型号:TPS62901

我在 其中一个设计中使用 TPS62903RPJR 作为电源输入芯片。
当我使用4节 AA 电池为它供电时、一切正常。
当我使用6V AGM 电池为其供电时、通常情况下很正常、但有时 TPS62903RPJR 损坏。
当我使用12V AGM 或12V LFP 电池为其供电时、 TPS62903RPJR 几乎总是烧坏。
它不仅仅是短路和火花,部分壳体火焰.

我曾尝试更改软启动延迟时间、更改 MODE 电阻器、在输入端添加18V 齐纳二极管、但这些都无效。
到目前为止唯一有效的方法是添加一个与电池正极端子串联的限流电阻器。 这并不是一个好的解决方案、因为我们将通过它来消耗功率。

这个芯片不能和电池一起使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我复制了错误的完整器件型号、这是用于 TPS62901RPJR、而不是 TPS62903RPJR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否向我展示一下原理图和布局?

    器件似乎因过流而损坏。 进行描述。

    谢谢

    科林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Colin:

    完整的原理图和布局均为专有内容。 我可以分享一段芯片及其周围的无源组件。

    在线聊天客户服务人员表示、一旦我在论坛上发帖、我可以私下向 TI 人员发送完整的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从原理图上看、效果还不错。

    您可以将完整的原理图和布局发送给我:Colin- chen@ti.com

    另一件事是、您可以帮助检查 VIN、SW、I_load、Vout 并布置它们的波形吗? 这可以让我更好地为您提供支持。

    谢谢

    科林