客户在充电状态下执行了放电短路测试、发现它将保持在充电模式60秒、这与以下设置一致 Chg Relax Time、 更新为 R5固件版本。 https://www.ti.com/tool/download/BQ40Z50-DEVICE-FW
但是、对于之前的 R2固件版本、该器件将立即禁用充电模式、与 CHG Relax Time 设置、 并且 电池状态 寄存器中的 DSG 位更改为1。
您能否帮助了解为何这两个固件版本的测试结果不同? 客户是否可以将60s 转换为0 s、 CHG 放松时间 正在使用 R5版本进行设置? 是否有副作用?