This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:I2C 总线上的 ESD 保护。

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, EV2400, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351059/bq28z610-r1-esd-protect-on-i2c-bus

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: EV2400BQ28Z610

大家好!

我 有一个使用  BQ28Z610-R1 作为附件文件的设计。   当将 I/O 引脚与外部外围器件连接时、我还使用 ESD5581N2T5G 来保护这些引脚。

我已经测试了这个 PCBA FCT(使用 EV2400进行编程),它们的工作没有任何问题,但是当我们应用 焊接过程之后 ,我们测试了这个 PCBA FCT(使用 EV2400进行编程) ,我们不能在我的 PCBA 上编程或扫描 I2C 地址(在我的生产中的比例是5%)。 这意味着   BQ28Z610-R1的 I2C 模块在焊接过程之后存在问题。 我更换了 通过测试的新 BQ28Z610-R1->此 PCBA。 我使用电池7.2V、PACK 引脚的电源为7.2V。

我知道:

    - ESD5581N2T5G 有电压反向:5V,电压钳12V。

    - BQ28Z610-R1:如数据表所述、SDA、SCL 引脚输入最大值为5.5V。

我的担忧:

    -如果我们采用焊接工艺,就会产生 ESD ,这种 ESD 会损坏  BQ28Z610-R1的2C 模块。 但我使用 ESD 二极管来保护这一点、那么为什么会发生这种情况呢?

   - SDA、SCL 引脚输入最大值为5.5V 正如数据表提到的,我们使用的 ESD 二极管具有反向电压:5V、电压钳位12V。 该二极管能够保护  BQ28Z610-R1的2C 模块吗?

   -如果我们将  ESD5581N2T5G 改为 电压反向:3.3V 的 ESD 二极管,我们是否能够改善这一问题。

   -你有什么建议,以改善我的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anh、您好!

    对于 ESD、通常很难找出问题产生的根本原因。 查看已发送的原理图、我们建议为器件的 SDA 和 SCL 线路以及 Pack 连接添加火花隙。 这也可以在我们的 bq28z610EVM 原理图中看到:

     

    https://www.ti.com/lit/pdf/sluube3 

    有关更多 ESD 缓解技术、也可参阅下面的 bq28z610数据表第10节:

    https://www.ti.com/lit/gpn/bq28z610 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Anthony。

    感谢您的答复。

    您能否帮助我解释有关"向器件的 SDA 和 SCL 线路添加火花隙"的更多信息。 这意味着在布局中、SDA 和 SCL 线之间必须有一个空的空间、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anh、您好!

    正确、火花隙本质上是一条接地的线路、连接到器件的 SDA 和 SCL 线路、但在设计时、间隙的空间非常重要。 在上面的 bq28z610设计中、我们使用了以下间距:

    此致、

    安东尼·巴尔迪诺