This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD19531Q5A:如何为 MOSFET 提供热耗散

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD19532KTT, CSD19531Q5A, CSD19532Q5B, TIDA-010042, CSD19535KTT, CSD18540Q5B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1341534/csd19531q5a-how-to-provide-thermal-heat-dissipation-for-the-mosfet

器件型号:CSD19531Q5A
主题中讨论的其他器件: CSD19532Q5BTIDA-010042CSD19535KTTCSD18540Q5B、CSD19532KTT

您好!

我需要减少 MOSFET 上产生的热量。 我的转换器设计的最大电流为20A。降低 CSD19531Q5A 上产生的热量的技术有哪些? 在 FET 顶部连接散热器是否会传递热量。 请为我提供一些降低 SMD MOSFET 发热的技术建议。

此致  

西里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cyril:

    感谢您关注 TI FET。 CSD19531Q5A 散热的主要路径是通过封装底部的散热(漏极)焊盘进入 PCB。 您应该最大限度地增加连接到 FET 漏极的 PCB 覆铜、如果可能、还可以在漏极焊盘中使用散热过孔将热量散发到内层。 估算的热阻 RθJA (top)大约为15°C/W。 如果散热器散热片上有气流、通过封装顶部散热可能有助于降低温度。

    降低 FET 中的功率耗散也有助于降低温度。 为了降低导通损耗、您可以尝试导通电阻更低的 FET、例如 CSD19532Q5B、但其电荷/电容更高、这可能会增加开关损耗。 还可以并联 FET 以降低传导损耗并在更大的区域内散热。 我假设这适用于开关模式电源、因此降低开关频率可以降低开关损耗。 TI 提供了大量适用于各种应用且基于 Excel 的 FET 选择工具、这些工具可以在以下链接的应用手册的"工具"部分找到。 如果您可以共享应用程序详细信息、我可以提供其他帮助来解决您的问题。

    https://www.ti.com/lit/an/slvafg3c/slvafg3c.pdf

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您的答复。

    我将 TIDA-010042 (OLD)的参考设计用于我的应用。 在您的回复中、您提到了 RθJA (top)是关于15°C/W。 但是、当我查看数据表时、发现它是50°C/W。 是否是键入错误。

    此致、

    西里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    感谢您提供最新信息。 TI 指定当安装在2oz 的1英寸2 (6.45cm2)上时、最大1°C/W (结点至环境)= 50°C/W、最大 RθJC (结点至外壳底部)= RθJA 至漏极焊盘。 (厚度0.071mm)铜。 温度系数。 封装顶部的 RθJC 是估计值、数据表中未指定。 有关 TI 如何针对 FET 封装进行测试和规格热阻抗的更多信息、请参阅以下链接。

    https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTB80

    本参考设计显示输出电流为16A、并使用60V FET CSD18540Q5B。 您已选择100V FET、输出电流为20A。 一般而言、根据电路板布局布线和环境条件、5x6mm 封装可以消耗的最大功率为3W。 假设 TJ = 100°C、CSD19531Q5A 估计的导通损耗约为4.1W、这远远超过了 封装能力。 同样、在相同条件下、CSD19532Q5B 的导通损耗约为3.2W、超过了封装能力。 我认为您需要并联 FET 或使用 D2PAK 中的 FET、例如 CSD19532KTT (更大封装中的相同 FET 芯片)或 CSD19535KTT (更低的导通电阻)。 您是否需要使用100V FET? 在相同的芯片尺寸下、60V FET 的电阻会更低。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    由于我没有收到您的回复、因此我假设您的问题已得到解决、将关闭此主题。

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    很抱歉响应延迟。 我一直使用基于 CSD19531Q5A 的 TIDA-010042旧设计、最初设计用于20A 电流。 (基于 TIDA-010042 GaN 的 mppt 充电器设计用于16A)。在旧设计中、开关 FET 为 CSD19531Q5A、而不是 CSD18540Q5B。目前、TI 已从网站删除 TIDA010042旧设计文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    感谢您的更新。 TI.com 上的以下链接提供了最新参考设计文档。 我并未参与此设计、也不知道 FET 的历史记录和变更原因。 根据原理图、它可能已发生更改、因为其中两个 FET 的栅极驱动电压仅为5V、而 CSD19531Q5A 要求 VGS >= 6V。 CSD18540Q5B 要求 VGS >= 4.5V、并与5V 栅极驱动器兼容。 它的导通电阻(VGS = 10V 时2.2mΩ 最大值与6.4mΩ 最大值)也远低于 CSD19531Q5A、并将支持更高的电流。 我将把该线程重新分配给负责此参考设计的系统工程团队。

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010042

    谢谢。

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    我有 TIDA-010042的旧设计文件、您想了解什么? 最初每个 Fsw 为180kHz、您可减少 Fsw 以减少散热。

    谢谢。

    鲍文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bowen、

    我能否 在不 需要更改 电感值的情况下降低开关频率(22uH)。

    谢谢。

    西里尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cyril:

    很抱歉这么晚才回复。

    是的、您可以尝试更低的频率、例如在此应用中为120kHz 或100kHz。

    如果您有任何其他问题、请随时提出。

    此致!

    鲍文