This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:执行学习周期、VOK 不会清除。

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO, GPCCHEM, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347919/bq34z100-g1-performing-the-learning-cycle-vok-doesn-t-get-cleared

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOGPCCHEMEV2400

我拥有器件的 EVM、目前正在执行 BQ34Z100-G1技术参考中规定的步骤:



我在第一步时卡住、 放电完成、但 VOK 永远不会被清除。  

我正在测试的电池是 进展 ACCU-3.2V-10Ah

我在该器件上介绍的参数包括:

  • 设计帽:10000mA
  • 设计能源:32000mwh
  • 充电期限收尾电流: 150mA
  • 放电电流阈值:100mA
  • 充电电流阈值:125mA
  • 停止电流:75mA
  • 终止电压:2.5V

感谢你的帮助。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Andre、

    您能从电量监测计向我发送 gg 文件吗? 您还能给我发送一个尝试学习周期的日志文件吗? 它将帮助我调试您的问题。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick  

    如何从电量监测计获取 gg 文件?

    现在、我只有充电周期的日志(它已连接)。 电池现在将休息、然后我将执行放电循环。

    谢谢!
    安德烈·莱特
    e2e.ti.com/.../profiling_5F00_bat.log


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Andre、  

    要获取 gg 文件、请转到"Data Memory"、然后按导出按钮。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    以下是 gg 文件:

     e2e.ti.com/.../data_5F00_configs.gg.csv

    以及充电放电曲线文件:
    e2e.ti.com/.../3162.profiling_5F00_bat.log

    感谢您的帮助、
    安德烈·莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我注意到、由于 PC 执行了小时更新、日志数据在一小时内丢失。

    以下是固定版本
     e2e.ti.com/.../3161.profiling_5F00_bat_5F00_fixed.log
    我还将其重新提交到了 GPC 工具、这是报告:
    e2e.ti.com/.../battery_5F00_report.zip
    e2e.ti.com/.../battery_5F00_profile.zip

    谢谢!
    安德烈·莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Andre、

    感谢您发送这些文件。 请允许我花点时间复查这些文件。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    好的、感谢您的帮助

    我有一个关于传感电阻器的问题、在 EVM 中、传感电阻器为10毫欧、但在我们将实现电量监测计的电路板中、它将为8毫欧。 要调节电量监测计中的此值、是否必须校准 bqstudio 的校准分隔器中的电流?还是必须执行其他步骤?   

    此致、
    安德烈·莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Andre、

    是的、在生产时必须使用8毫欧来校准您实现的电路板。

    我查看了您发送的 GPCCHEM 报告和提交文件、看起来测试已正确完成。

    我会将"Flash Update OK Cell Volt"参数(可在"Data Memory"的"Power"选项卡中找到)更改为2000mV。 我认为您不会因为此参数而看到 VOK 更新。 进行此更改、然后重试学习周期流程。

    此致、

    尼克·理查兹

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我将尝试一下、谢谢。

    要获得此蓄电池的化合物 ID、有哪些程序? 成本是否相关?

    谢谢!
    安德烈·莱特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    我已执行放电/充电周期、但在充电后、VOK 位保持高电平。

    以下是日志和 gg 文件:

    e2e.ti.com/.../bat_5F00_log_5F00_flashvok_5F00_2000.log
    e2e.ti.com/.../3426.data_5F00_memory.gg.csv

    谢谢!
    安德烈·莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Andre、

    我认为、除了将电池运送到实验室之外、了解电池的特性并不会产生成本。

    我查看了文件、我认为您尚未启用监测功能。 按下"IT_ENABLE"命令。 这将导致学习的状态寄存器更改为0x04。 一旦该寄存器更改为0x04、那么电量监测计就可以开始学习周期了。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    是的、我不会启用它、因为技术参考(我发布的流程图)的图11-2表明在启用 IT_ENABLE 之前了解到的状态 VOK 和 RUP_DIS 必须为0、但 VOK 位保持高电平。

    这一步不重要吗?

    此致、
    安德烈·莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Andre、

    我建议遵循本文档中概述的步骤和指南: https://www.tij.co.jp/jp/lit/an/slua903/slua903.pdf

    对于我完成的所有学习周期、我启用电量监测、然后在开始初始放电之前发送"reset"命令。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    我将完成这些步骤 、然后回复给您。

    感谢你的帮助。

    此致、
    安德烈·莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Andre、

    听起来不错、请告诉我这是否可以解决您的问题!

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    我 注意到当电池结束充电时、学习状态已经是0x05 (大约14h13)。

    当前'm 处于学习周期步骤3.2.4 (静置至少2小时)、 一段时间后、  发生了 OCVTAKEN (约16:39)、但 VOK 未被清除。  

    以下是日志(EV2400/bqStudio 在放松时出现问题、因此 分为两部分):


    e2e.ti.com/.../learning_5F00_attempt.log (放电循环和放松)
    e2e.ti.com/.../learning_5F00_attempt_5F00_continue.log (充电周期和休息)



    谢谢!
    安德烈·莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Andre、

    并不完全确定为什么 VOK 位未清除、但我认为目前我们不需要担心 VOK、OCVTANKEN 已设置、 Learned 状态更改为0x05、因此 QMax 已更新、学习周期按预期运行。 我将在下一次放电时继续学习周期、然后查看学习状态是否更新为0x06。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    学习周期已成功执行;现在我有了黄金映像! 感谢你的帮助。

    我建议更新文档以包含通过 VOK 观察到的行为。

    我还有几个问题、Nick:

    -您能给我更多的信息或者联系我把电池发送给德州仪器吗?
    -德州仪器是否有一些工具可以在生产阶段刷写电量监测计?

    注意:仅针对在相同情况下可能最终出现的任何人、我还将 ChgTerm 处的 Cell V 更改为3595mV、因为我的电池化学成分为 LiFePo4。

    谢谢您、Nick、
    安德烈·莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Andre、

    很高兴听到这个消息。 我会注意到您的建议。

    是的、如果您与当地的 FAE 联系、他们会帮助您将电池送到我们的实验室。

    我们不提供用于生产级编程的工具。 但是、我们提供有关监测计通信的指南、因此您可以在生产级别对黄金映像文件进行编程。  https://www.ti.com/lit/an/slua801/slua801.pdf

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    如何查找本地  FAE? 我来自葡萄牙。

    此致、
    安德烈·莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Andre、

    似乎没有将 FAE 分派到您的公司、因此我将能够进一步帮助您。 我会在平台上向您发送一个朋友请求,我们可以通过私人消息继续。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    这很好、谢谢。

    此致、
    安德烈·莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的欢迎、很高兴我能够提供帮助!

    尼克·理查兹