主题中讨论的其他器件: TPS3899
您好!
在 TPS3899-Q1的数据表中、我不明白图7-3:
1. VDD = sense 的意思是什么,这两个引脚是连在一起的吗?
2. SENSE 管脚正脉冲的宽度小于 CTR 设置的复位延迟时长(t
3.由于 VDD 在高电平脉冲后为0,因此 TPS3899不起作用。 但 此时它输出高电平 puse。
也许我没有 掌握这个数字的背景。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
在 TPS3899-Q1的数据表中、我不明白图7-3:
1. VDD = sense 的意思是什么,这两个引脚是连在一起的吗?
2. SENSE 管脚正脉冲的宽度小于 CTR 设置的复位延迟时长(t
3.由于 VDD 在高电平脉冲后为0,因此 TPS3899不起作用。 但 此时它输出高电平 puse。
也许我没有 掌握这个数字的背景。

您好,Jesse、
谢谢你,我明白你的意思。
我觉得这个数字很容易让 读者混淆。
数据表给出了 与 VDD 电压成比例的阈值电压 VTH_CTS 和 VTH_CTR、等于0.73* VDD。 因此、随着 VDD 的变化、这两个阈值电压也会变化。 这些因素会影响电容器 CTR 和 CTS 的充电和放电时间序列。 即使 VDD /感测引脚显示的正脉冲小于 CTR 设定的复位时间、这使得复位信号无效。
这是我的理解,我不知道它是否正确。