This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3899-Q1:当 VDD 和 SENSE 的供电时间比 CTR 设置的复位时间短的正脉冲时、RESET 引脚无效

Guru**** 2508335 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3899-Q1, TPS3899

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351969/tps3899-q1-reset-pin-is-deasserted-when-vdd-and-sense-are-supplied-by-a-positive-pulse-narrower-than-the-duration-of-reset-time-set-by-ctr

器件型号:TPS3899-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS3899

您好!  

在 TPS3899-Q1的数据表中、我不明白图7-3:

1. VDD = sense 的意思是什么,这两个引脚是连在一起的吗?

2. SENSE 管脚正脉冲的宽度小于 CTR 设置的复位延迟时长(t

3.由于 VDD 在高电平脉冲后为0,因此 TPS3899不起作用。 但 此时它输出高电平 puse。  

也许我没有 掌握这个数字的背景。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    抱歉混淆了、VDD =感测图的底部应被标记为 VDDmin、而不是一直标记为0V。 是的、VDD = SENSE 表示 VDD 和 SENSE 引脚短接在一起。 图7-3的要点是说明 CTS 和 CTR 的充电电压取决于 VDD 电压、并且在 VDD 和 SENSE 连接在一起的情况下、用户可能会由于 VDD 的波动而遇到时序不一致的情况。

    杰西   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jesse、

    谢谢你,我明白你的意思。  

    我觉得这个数字很容易让  读者混淆。  

    数据表给出了  与 VDD 电压成比例的阈值电压 VTH_CTS 和 VTH_CTR、等于0.73* VDD。 因此、随着 VDD 的变化、这两个阈值电压也会变化。 这些因素会影响电容器 CTR 和 CTS 的充电和放电时间序列。  即使 VDD /感测引脚显示的正脉冲小于 CTR 设定的复位时间、这使得复位信号无效。   

    这是我的理解,我不知道它是否正确。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jun:

    是的、您的理解是正确的。

    杰西