This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256403:由于频率下降而产生输出过压

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351994/ucc256403-output-overvoltage-because-of-frequency-drop

器件型号:UCC256403

我已经设计了一个 LLC 谐振转换器与 UCC256403、现在我有以下问题。

  (关键数据:
   UIN:220V < 275V < 320V
   Uout:24V/720W
   fnenn: 100kHz )

遗憾的是、转换器仅在较高输出下工作;在较低输出功率下、开关频率会根据电源电压而下降。
这也会导致输出电压升高到不可接受的值。
在两个图中、我用四个不同的电源电压说明了这一点。

如果我对数据表的解读正确、UCC256403应独立覆盖到突发模式的整个频率范围。


有没有人知道哪个参数可能对我的问题负责、或者我应该检查什么?


提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听起来您的变压器匝数比和 LR/Lm 比在您的设计中可能不正确。

    有一个 Excel 工具可用于仔细检查设计、您可以在以下链接中找到该工具。

    https://www.ti.com/tool/download/SLUC675

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的快速回复。
    我自己和变压器供应商分别计算了变压器的数据。
    在上述指定的工具中输入数据时、一切似乎都正常。

    但是、我不明白为什么 UCC256403既不增加开关频率、也不切换到突发模式
    即使在低电源电压下、输出功率也会降低。
    (根据变压器制造商提供的信息、甚至不需要采用突发模式。)

    哪些原因会阻止开关频率的提高、尤其是在初级电流具有明显电感时?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有我可以回顾的原理图?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与此同时、我已将较低电阻 RLL/SS 从56k 降低到39k、现在可以将功率调节至几乎最低。 (RLL/SS_Upper=100k)
    根据变压器制造商的信息、仅在最高输入电压下、输出电压在最小负载时略有增加、但开关频率仍可能更高。


    信心在上升:-)

    您是否了解 BMTL/BMTH 比率优化设计的描述?
    我真的不能制作数据表的标题或尾...:-(

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这里有一个应用手册 sluaal2、它介绍了如何解决此器件的常见问题。  有一节介绍您所请求的信息。

    此信息应有助于改善您的设计行为。

    https://www.ti.com/lit/an/sluaal2/sluaal2.pdf

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我已经下载了很多应用程序、但这一个不在其中。


    非常感谢!