我已经设计了一个 LLC 谐振转换器与 UCC256403、现在我有以下问题。
(关键数据:
UIN:220V < 275V < 320V
Uout:24V/720W
fnenn: 100kHz )
遗憾的是、转换器仅在较高输出下工作;在较低输出功率下、开关频率会根据电源电压而下降。
这也会导致输出电压升高到不可接受的值。
在两个图中、我用四个不同的电源电压说明了这一点。
如果我对数据表的解读正确、UCC256403应独立覆盖到突发模式的整个频率范围。
有没有人知道哪个参数可能对我的问题负责、或者我应该检查什么?
提前感谢!