Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM51561
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5156H 主题中讨论的其他器件:LM5156、 LM51561
大家好!
我正在根据以下规格为开发隔离式直流到直流转换器。
输入- 17 VDC 至32V DC。
输出- 5VDC
负载- 3A。
过载电流- 3.5A
我可以使用 IC 的哪个引脚调节过载电流保护?
请说明如何为相同的电路工作。
此致
Yedur Aditya