This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H:如何调节反激式拓扑中的过载电流?

Guru**** 2814865 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM51561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352398/lm5156h-how-can-i-tune-overload-current-in-flyback-topology

器件型号:LM5156H
主题中讨论的其他器件:LM5156LM51561

大家好!

我正在根据以下规格为开发隔离式直流到直流转换器。

输入- 17 VDC 至32V DC。

输出- 5VDC  

负载- 3A。

过载电流- 3.5A  

我可以使用 IC 的哪个引脚调节过载电流保护?

请说明如何为相同的电路工作。

此致

Yedur Aditya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aditya:

    感谢您使用 e2e 论坛。
    隔离型反激式拓扑中的 LM5156x 可用于此应用。

    该器件有两个版本:
    LM5156:逐周期电流保护
    LM51561:逐周期电流保护和断续模式保护

    逐周期电流保护:
    一旦器件检测到 CS 引脚上存在过流、栅极将在开关周期的剩余时间内关闭。 这可以在每个周期触发、从而以更低的占空比实现连续运行。

    断续模式保护:
    此功能仅在 LM51561选项中激活。
    如果器件检测到64个周期的连续 OCP 触发、则器件将进入断续状态、在该状态下栅极会开启更长时间。 之后、器件将尝试在软启动模式下重新启动。

    数据表中更详细地介绍了这两个特性。

    如果还有其他问题、敬请告知。
    此致、
    尼克拉斯