Other Parts Discussed in Thread: LM2664, ADS1220, LM2776
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM2664 主题中讨论的其他器件: ADS1220、 LM2776
您好、TI 人。
它是否 在新项目中推荐了 LM2664?
我将使用它 为 ADS1220 AVSS 提供负电源(以便从传感器获得-0.2V 的电压)并为运算放大器提供负电源以擦除偏移。
那么持久性计划呢?
您是否可以向我推荐其他器件型号?
VIN 2、5V 至5V
输出电压-0.5V -2.5V
Iout 至少为50mA
对同一案件(索23)表示赞赏。
谢谢
克劳迪奥