This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2664:备选 P/N 和长寿命计划

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2664, ADS1220, LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351951/lm2664-alternative-p-n-and-longevity-program

器件型号:LM2664
主题中讨论的其他器件: ADS1220LM2776

您好、TI 人。  

它是否 在新项目中推荐了 LM2664?

我将使用它 为 ADS1220 AVSS 提供负电源(以便从传感器获得-0.2V 的电压)并为运算放大器提供负电源以擦除偏移。

那么持久性计划呢?

您是否可以向我推荐其他器件型号?

VIN 2、5V 至5V

输出电压-0.5V -2.5V

Iout 至少为50mA  

对同一案件(索23)表示赞赏。

谢谢  

克劳迪奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Claudio:

    LM2664适合长期项目。   从功能的角度来看、Iout 会是一个原因吗?  Iout 限制为40mA。

    此外、如果您想要更高的 Iout、可以试试 LM2776吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini!  

    感谢您的答复。

    LM2776与该项目的 Vin 需求不匹配。

    我有2、5V 来转换-2.5V、LM2776 Vin 从2、7V 开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我认为 LM2664更适合您的应用。