This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:Isense 和 Voffset 混淆

Guru**** 2813915 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352316/lm5060-isense-and-voffset-confusion

器件型号:LM5060

我正在尝试确定用于设置特定电流的 Rs 电阻值、但是数据表对于 Rs 电阻器的选择不是很清楚。  它列出了 Vdsth = Isense *(Rs - Voffset)的公式、但没有解释 Voffset 是什么。  我知道特定 MOSFET 的 Rdson 和最大电流决定了 MOSFET 漏源极的 VDS 开发。  同样、我理解将用于设置所需跳闸电流的 Rs 作为16µA 恒定电流以及 Vdsh 与该感测电阻之间关系的函数。  但是、怎样以及怎样决定 Voffset 才能完成方程呢?  特定评估板根据线性图显示了9.09K 的电阻。  EVAL 表明25mΩ 的 Rdson 和所需的 Imax 为5A。  这会产生0.145V VDS 压降。  同样、如果我计算出该评估的选定 Rs 9.09K * 16µ Δ R = 0.145、正好等于所需电流和所选 MOSFET 的 Vds 压降。  但是、我不明白 Voffset 是如何影响这个过程的。  有人对此有很好的解释吗?  鉴于特定 MOSFET 的 Rdson、我们应该如何实际为所需的跳闸电流选择 Rs 感应电阻器? 或者、如果 Voffset 只是设计到芯片中的某个动态元件、从而开发另一个电压来保持电流的16µA、而我们只是使用前面的公式并忽略 Voffset、因为这似乎是一个错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    Voffset 的典型值为0mV。 请参阅以下内容、如果需要进一步说明、请告诉我。

    以下是设计步骤。

    首先计算 漏源极电压阈值(VDSTH)。  IDSTH 是所需的过流阈值(大家知道)、RDS (on)也是大家知道的。

    2.现在、计算 Rs。  ISENSE 和 VOFFSET 是 已知的 LM5060规格

    Br、

    勒凯什