请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC59401 主题中讨论的其他器件: TLC5941
尊敬的 Chief:
目前、TLC59401遇到了一个问题、无法正确点亮 LED。 以下是我的电路的当前配置:
- 我将使用11个 TLC59401 IC。
- 我的设置中的每个 LED 按3个串联的配置排列、连接到2个并联 IC、最后一个灌电流器件连接到每个 LED 的输出。 (共利用168个输出通道)
- 下面是方框图和部分电路图:
[在此插入方框图和部分电路图]
您能帮我诊断这个问题吗?
谢谢你。