This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59401:TLC59401 CAN't control light up

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59401, TLC5941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347267/tlc59401-tlc59401-can-t-control-light-up

器件型号:TLC59401
主题中讨论的其他器件: TLC5941

尊敬的 Chief:

目前、TLC59401遇到了一个问题、无法正确点亮 LED。 以下是我的电路的当前配置:

  1. 我将使用11个 TLC59401 IC。
  2. 我的设置中的每个 LED 按3个串联的配置排列、连接到2个并联 IC、最后一个灌电流器件连接到每个 LED 的输出。 (共利用168个输出通道)
  3. 下面是方框图和部分电路图:

[在此插入方框图和部分电路图]

您能帮我诊断这个问题吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    感谢您的联系!

    因为我今天很不好,请给我一些时间,我会尽快答复你。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    很抱歉这么晚才回复。

    我已经检查了您的原理图、我认为这没有问题。 我认为这可能是软件造成的。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    感谢您的答复、我还有一个问题、如下:

    如果未将 SN74AVC16244DGG (缓冲器 IC)添加到电路中、它是否会影响一切?

    PS:它添加在 EVM 的电路中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    您能告诉我您谈到的是哪个 EVM 吗?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    我参考了 TLC5941的 EVM、URL 链接如下:

    https://reurl.cc/NQragn

    BR、Will

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    我认为没有缓冲器是没有问题的。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    好的,谢谢。

    BR、Will