This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5890:用于输出80mA 电流容量的电流源解决方案

Guru**** 2549560 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351975/lp5890-current-source-solution-to-output-80ma-current-capacity

器件型号:LP5890

大家好、

我们得到9 RGB、它通过共 阴极连接进行连接。 因此它们需要电流源结构。 电流需要为80mA。

我们是否有任何可以支持80mA 输出电流能力的拉电流解决方案? 它们可以接受多个并联的器件。  

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    我们的专家今天非常乐意为您服务、稍后会给您回复。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    是的、它们需要3个 LP5890来驱动具有4/5个并行通道的9个 RGB。

    您是否了解终端客户和终端应用?

    Br

    徐默奈