请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP5890 大家好、
我们得到9 RGB、它通过共 阴极连接进行连接。 因此它们需要电流源结构。 电流需要为80mA。
我们是否有任何可以支持80mA 输出电流能力的拉电流解决方案? 它们可以接受多个并联的器件。
谢谢、此致、
将会
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.