您好
我正在使用 Ucc28180设计2.5KW PFC。
Vinmin=160
Vinmax = 270
预期效率= 98
输出电压= 400V
根据40%的纹波(电感器电流)、我计算出升压电感器为156uH。
我有以下问题
1) 1) 它是直流偏置电感还是满负载电感???\
2)我有一个较大的电感器 ,用于另一个600uH 的设计(较大的磁芯)可以承载25A。 如果我使用该电感器会发生什么情况?
3)基本而言、如果我使用的电感器比计算出的电感器大得多、会发生什么情况?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
我正在使用 Ucc28180设计2.5KW PFC。
Vinmin=160
Vinmax = 270
预期效率= 98
输出电压= 400V
根据40%的纹波(电感器电流)、我计算出升压电感器为156uH。
我有以下问题
1) 1) 它是直流偏置电感还是满负载电感???\
2)我有一个较大的电感器 ,用于另一个600uH 的设计(较大的磁芯)可以承载25A。 如果我使用该电感器会发生什么情况?
3)基本而言、如果我使用的电感器比计算出的电感器大得多、会发生什么情况?
Hema 您好!
感谢您提出有关 UCC28180 PFC 控制器的问题。
对于 Q1: 假设在满载和最小输入线运行时直流偏置电流是输入线的峰值、我认为这既是直流偏置电感、也是满负载电感。
对于 Q2: 600uH ~4倍于计算出的156uH、因此纹波电流将~10%、而不是您的初始40%目标。
160Vac 时的2.5kW、98% eff = 15.94Arms = 22.55Apk 输入线路电流。 添加10%/2以获得~23.7Apk (包括纹波)。 此大小不超过600uH 电感器的25A 额定值。 尽管10%纹波可能适合低差分模式传导 EMI 噪声、但它会降低电感电流跟随快速变化的线路波形的能力:即在过零附近。 因此、失真可能会更高、尤其是在高压线(230VAC+)下、但我无法估算高得多。 可能不会太多。
对于问题3: 请将答案缩放到上面的问题2。 电感越大(值越大)、纹波越低、以及将电感中的电流电平从开关周期更改为开关周期(主要在瞬时输入电压较低时)的能力就越小。 比例应成反比。
此致、
乌尔里希