This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:关于升压电感器选择

Guru**** 2392905 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353437/ucc28180-regarding-boost-inductor-selection

器件型号:UCC28180

您好  

我正在使用 Ucc28180设计2.5KW PFC。  

Vinmin=160

Vinmax = 270

预期效率= 98

输出电压= 400V

根据40%的纹波(电感器电流)、我计算出升压电感器为156uH。   

我有以下问题

1) 1) 它是直流偏置电感还是满负载电感???\

2)我有一个较大的电感器  ,用于另一个600uH 的设计(较大的磁芯)可以承载25A。 如果我使用该电感器会发生什么情况?

3)基本而言、如果我使用的电感器比计算出的电感器大得多、会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hema 您好!  

    感谢您提出有关 UCC28180 PFC 控制器的问题。  

    对于 Q1: 假设在满载和最小输入线运行时直流偏置电流是输入线的峰值、我认为这既是直流偏置电感、也是满负载电感。  

    对于 Q2: 600uH ~4倍于计算出的156uH、因此纹波电流将~10%、而不是您的初始40%目标。  
           160Vac 时的2.5kW、98% eff = 15.94Arms = 22.55Apk 输入线路电流。  添加10%/2以获得~23.7Apk (包括纹波)。  此大小不超过600uH 电感器的25A 额定值。  尽管10%纹波可能适合低差分模式传导 EMI 噪声、但它会降低电感电流跟随快速变化的线路波形的能力:即在过零附近。  因此、失真可能会更高、尤其是在高压线(230VAC+)下、但我无法估算高得多。  可能不会太多。

    对于问题3: 请将答案缩放到上面的问题2。  电感越大(值越大)、纹波越低、以及将电感中的电流电平从开关周期更改为开关周期(主要在瞬时输入电压较低时)的能力就越小。  比例应成反比。  

    此致、
    乌尔里希