This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:两个堆叠的 AFE、低 AFE 需要直接控制 N-MOSFET。

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010247

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351421/bq76942-two-afe-stacked-the-low-afe-need-control-n-mosfet-direct

器件型号:BQ76942
主题中讨论的其他器件:TIDA-010247

  

我们参考 TIDA-010247进行2个 AFE 堆栈设计、来满足24串电池应用的要求;

TIDA-010247只能由高 AFE 直接控制、而不能由低 AFE 直接控制。 因此、TIDA-010247在检测到故障时无法立即控制 N-MOSFET、从而导致延迟。

我们需要有关如何设计外部电路的建议、以便低 AFE 可以直接控制 N-MOSFET、而不会通过 I2C 向 MCU 或高 AFE 报告错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    低侧 AFE 可以通过 CFETOFF/DFETOFF 引脚控制顶部的 FET。 TIDA-010247实现了一个电路、该电路会导致在顶部 CFETOFF 引脚上检测到高电平信号来关断 CHG FET:

    这提供了一条关断 FET 的硬件路径、并可以非常快速地关断 FET。 如果您对此有任何疑问,请告诉我。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      1、用户设计了一个逻辑电路、使得两个 AFE 都可以直接控制 FET、电路如下、是否可行?

    2. TIDA-010247  

    TIDA-010247会将两个 AFE I2C 连接在一起、如何控制其通信、是否会发生冲突?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    对电路进行彻底的分析、以确保可以正常工作。 但是、不确定它的运行效果如何。 如果他们能解释一下他们的想法、那会很好。 对于 CHG FET、我不太明白 M16如何正确关断。 M16在我看来、无论底部驱动器的状态如何、它都可能悬空。  

    对于 DSG FET、情况更为复杂、因为 DSG 源极电压(PACK+)可能一直下降到 VSS。 这意味着需要电路以允许源极降至该低电平、并保护顶部 AFE 的 DSG/LD 引脚。

    TIDA-010247添加了相应的电路来实现这一点。

    使用 CFETOFF/DFETOFF 引脚控制 FET 的效果与此电路相同、但很容易实现。 是否有理由不使用 CFETOFF/DFETOFF 引脚?

    第二个问题视情况而定。 需要一个 ISO 器件进行通信、因为两个 AFE 之间的接地基准不同。 但是、对于冲突、您通常需要更改其中一个器件的 I2C 地址。 这可以通过单独为 AFE 供电并首先使用不同的地址对其进行编程来实现。 替代方法是对其中一个具有自定义 I2C 地址的器件执行 OTP。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙