主题中讨论的其他器件:TIDA-010247
,
我们参考 TIDA-010247进行2个 AFE 堆栈设计、来满足24串电池应用的要求;
TIDA-010247只能由高 AFE 直接控制、而不能由低 AFE 直接控制。 因此、TIDA-010247在检测到故障时无法立即控制 N-MOSFET、从而导致延迟。
我们需要有关如何设计外部电路的建议、以便低 AFE 可以直接控制 N-MOSFET、而不会通过 I2C 向 MCU 或高 AFE 报告错误。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
,
我们参考 TIDA-010247进行2个 AFE 堆栈设计、来满足24串电池应用的要求;
TIDA-010247只能由高 AFE 直接控制、而不能由低 AFE 直接控制。 因此、TIDA-010247在检测到故障时无法立即控制 N-MOSFET、从而导致延迟。
我们需要有关如何设计外部电路的建议、以便低 AFE 可以直接控制 N-MOSFET、而不会通过 I2C 向 MCU 或高 AFE 报告错误。

您好、用户:
对电路进行彻底的分析、以确保可以正常工作。 但是、不确定它的运行效果如何。 如果他们能解释一下他们的想法、那会很好。 对于 CHG FET、我不太明白 M16如何正确关断。 M16在我看来、无论底部驱动器的状态如何、它都可能悬空。
对于 DSG FET、情况更为复杂、因为 DSG 源极电压(PACK+)可能一直下降到 VSS。 这意味着需要电路以允许源极降至该低电平、并保护顶部 AFE 的 DSG/LD 引脚。
TIDA-010247添加了相应的电路来实现这一点。
使用 CFETOFF/DFETOFF 引脚控制 FET 的效果与此电路相同、但很容易实现。 是否有理由不使用 CFETOFF/DFETOFF 引脚?
第二个问题视情况而定。 需要一个 ISO 器件进行通信、因为两个 AFE 之间的接地基准不同。 但是、对于冲突、您通常需要更改其中一个器件的 I2C 地址。 这可以通过单独为 AFE 供电并首先使用不同的地址对其进行编程来实现。 替代方法是对其中一个具有自定义 I2C 地址的器件执行 OTP。
此致、
路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙