This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62440-Q1:十次

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMQ66430, LM62440-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350014/lm62440-q1-ten-time

器件型号:LM62440-Q1
主题中讨论的其他器件:LMQ66430

大家好、

我之前在 E2E 中询问过10个 LMQ66430、发现其中还包含 VCC 启动时间。  

我从 EN 上升沿到器件开始开关的测量结果为2ms、而 LMQ66430的10个为1ms。  

您能否建议从 EN 上升沿到器件开始开关 LM62440-Q1的最短和最长时间?

如果它与 Vcc 启动时间有关、您能否告知如何计算它?  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辻山、

    从数据表中、我看到十个是:

    我希望这可以回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben-San:

    我想知道计算序列所需的最小/最大时间。 保守数字没有问题。 可用吗?

    是否提供了示波器屏幕截图来查看 EN 信号和 SW 节点或 VOUT 时序?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辻山、

    下面是数据表中的示波器屏幕截图。

    我想知道计算序列的最小/最长时间。 保守数字没有问题。 是否可用?

    TEN 基于其电压超过 VCC_UVLO 时的 VCC 启动时间。 我在数据表中没有看到该规格的最小值/最大值。 我假设10的最小值/最大值取决于放置在 VCC 上的电容器。

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben-San:

    好的。 我知道其中10个包括 Vcc 启动(Cvcc 充电)时间。  

    您能否 使用给定的(1uF) Vcc 电容检查最小和最大的设计目标值?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辻山、

    我们的测试显示、VCC_UVLO 的范围是3.57V @-40C 至3.795V @ 125C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben-San:

    我需要一个值为10分钟和最长的时间、以便正确地启动系统序列。

    您能否将 VCC_UVLO 变化转换为十个最小值/最大值?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辻山、

    我会将十次与我提供的信息进行比率。 我的想法是、如果3.6V 的 VCC_UVLO 给出0.7mS、那么在3.57V 时、 0.694ms 而3.795V 可产生十种不同的 0.738ms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben-San:

    VCC_UVLO 是否包含 Vcc_Cap 温度变化?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辻山、

    不、不是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辻山、

    如果没有其他问题、请点击"Resolved"以关闭主题。 谢谢!