主题中讨论的其他器件:LMQ66430、
大家好、
我之前在 E2E 中询问过10个 LMQ66430、发现其中还包含 VCC 启动时间。
我从 EN 上升沿到器件开始开关的测量结果为2ms、而 LMQ66430的10个为1ms。
您能否建议从 EN 上升沿到器件开始开关 LM62440-Q1的最短和最长时间?
如果它与 Vcc 启动时间有关、您能否告知如何计算它?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我之前在 E2E 中询问过10个 LMQ66430、发现其中还包含 VCC 启动时间。
我从 EN 上升沿到器件开始开关的测量结果为2ms、而 LMQ66430的10个为1ms。
您能否建议从 EN 上升沿到器件开始开关 LM62440-Q1的最短和最长时间?
如果它与 Vcc 启动时间有关、您能否告知如何计算它?
此致、
您好、辻山、
下面是数据表中的示波器屏幕截图。

我想知道计算序列的最小/最长时间。 保守数字没有问题。 是否可用?
TEN 基于其电压超过 VCC_UVLO 时的 VCC 启动时间。 我在数据表中没有看到该规格的最小值/最大值。 我假设10的最小值/最大值取决于放置在 VCC 上的电容器。
本