您好、TI 专家:
我有 TPS25751EVM 电路板、想将其与 BQ25756EMV 一起使用。
我按照 EVM 中的说明操作、一切都正常、直到闪存处理完毕。
当我按下按钮"从当前配置刷写到器件"时、闪存过程开始、但随后在70%时会显示错误消息。



有人知道错误在哪里吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 专家:
我有 TPS25751EVM 电路板、想将其与 BQ25756EMV 一起使用。
我按照 EVM 中的说明操作、一切都正常、直到闪存处理完毕。
当我按下按钮"从当前配置刷写到器件"时、闪存过程开始、但随后在70%时会显示错误消息。



有人知道错误在哪里吗?
尊敬的 Alex:
感谢您的回答。
我已经记录了 I2Cc_SCL 和 I2Cc_SDA (J6引脚3和引脚5)上的 I2C 流量
我希望您可以读取这些数据、这些数据是通过逻辑2软件记录的。
6秒钟编程后、出现错误窗口。
线路上的电平看起来不错。

您好!
我的道歉。 这从我的待办事项清单上滑落下来。
您能否告诉我您正在使用的 GUI 的确切版本? 它应该在 URL 中。 我会要求我们的 GUI 团队提供有关该错误的更多信息。
我看了看 I2Cc 日志、它们看起来很正常。 刷写时、I2Cc 模块将数据写入 EEPROM、这就是您看到的内容。 您这次是否能够以同样的方式捕获 I2Cs_SCL 和 I2Cs_SDA 信号? 我可以在逻辑2软件中查看日志好。
此致!
亚历克斯
您好 Alex:
我使用的 GUI 是0.6.0、应该是最新版本。 当我今天启动应用程序自定义工具时、有人建议使用 TI 云代理的更新、然后我安装了该更新。 现在、我必须重复刷写过程50次。 在捕获中、您可以看到在暂停3秒后、数据始终是不同的长度。 但是、我成功完成了闪存过程一次。 但是从那时起、我还没有成功 again.e2e.ti.com/.../Session-2.zip e2e.ti.com/.../Session-3.zip e2e.ti.com/.../Session-4.zip
我如何改进行为?