This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:EVM 板;USBCPD 应用程序自定义工具;器件闪存故障

Guru**** 2811575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1345384/tps25751-evm-board-usbcpd-application-customization-tool-flash-to-device-fails

器件型号:TPS25751

您好、TI 专家:

我有 TPS25751EVM 电路板、想将其与 BQ25756EMV 一起使用。

我按照 EVM 中的说明操作、一切都正常、直到闪存处理完毕。

当我按下按钮"从当前配置刷写到器件"时、闪存过程开始、但随后在70%时会显示错误消息。

有人知道错误在哪里吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此精确错误是否每次尝试刷新时都出现、还是间歇性出现? 在 PD 的模式寄存器0x03未正确读取的情况下、似乎发生了一些 I2C 通信故障。

    您是否有可用于读取 I2C1上的 I2C 流量的逻辑分析仪? 这将使我们能够了解出现错误时 Tiva USB 到 I2C 桥接器和 PD 控制器之间的 I2C 通信中发生了什么情况。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的回答。

    我已经记录了 I2Cc_SCL 和 I2Cc_SDA (J6引脚3和引脚5)上的 I2C 流量

    e2e.ti.com/.../Session-0.zip

    我希望您可以读取这些数据、这些数据是通过逻辑2软件记录的。

    6秒钟编程后、出现错误窗口。

    线路上的电平看起来不错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我来看看日志并对您进行更新。 我还会检查我的团队中是否有人以前发现过此错误。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    你对我有新消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我的道歉。 这从我的待办事项清单上滑落下来。

    您能否告诉我您正在使用的 GUI 的确切版本? 它应该在 URL 中。 我会要求我们的 GUI 团队提供有关该错误的更多信息。

    我看了看 I2Cc 日志、它们看起来很正常。 刷写时、I2Cc 模块将数据写入 EEPROM、这就是您看到的内容。 您这次是否能够以同样的方式捕获 I2Cs_SCL 和 I2Cs_SDA 信号? 我可以在逻辑2软件中查看日志好。

    此致!

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    我使用的 GUI 是0.6.0、应该是最新版本。 当我今天启动应用程序自定义工具时、有人建议使用 TI 云代理的更新、然后我安装了该更新。 现在、我必须重复刷写过程50次。 在捕获中、您可以看到在暂停3秒后、数据始终是不同的长度。 但是、我成功完成了闪存过程一次。  但是从那时起、我还没有成功 again.e2e.ti.com/.../Session-2.zip e2e.ti.com/.../Session-3.zip e2e.ti.com/.../Session-4.zip
    我如何改进行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有新消息吗?