This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63051:关于过流保护

Guru**** 2510375 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1351892/tps63051-about-the-overcurrent-protection

器件型号:TPS63051

根据数据表(9.3.6短路保护)、
它指出输出电流限制为1.5A。

最大电流是1.5A 吗?
请告诉我、对于最小值、典型值、最大值是否有任何规定。

我实际上通过将 TPS63051电路短路来测试它。
输出电流被限制在420mA 左右。
该值是否在预期范围内?

过流保护是否有很大变化?

此致、Taku MITANI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taku:

     在获得420mA 输出电流时、您能否共享自己的设置?

    对于 TPS63051、它基于平均电流控制、并且电感器的电流由电压环路控制。 这意味着、在降压模式下、电流限制表示最大输出电流;在升压模式下、电流限制表示最大输入电流。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tao

    感谢您的解释。

    TPS63051电路 I 设计如下。
    当 VIN=4.0V 时、420mA 具有过流保护。

    此致、Taku MITANI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taku:

    为4.0、输出电压为3.3。 恐怕输出电流限值不应该这么低。 您是否有有关此保护的波形要在此处分享?

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tao

    I 使用切换开关(导通电阻< 100mΩ)将 Vout 和 GND 短接。
    切换开关的位置如下图所示。

    这是使用拨动开关将 Vout (3.3V)和 GND 短路时的波形。

    输出电流在短路前约为60mA。
    出现短路时峰值为5.25A。
    在短路后接近420mA。

    此致、Taku MITANI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taku:

    哦、这是合理的、抱歉、我忘记了 TPS6305X 有一项功能、您可以通过设置 ILIM 引脚的不同状态来调整电流限制。

    在应用中、将 ILIM 设置为0、然后实际电流限制远小于正常电流限制、请参阅下表。 ILIM1默认为高电平。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tao

    感谢您的解释。

    在我的设计中、ILIM0=0、ILIM1=H、
    因此我知道电流限制设置为:0.65 * IIN_MAX
    然而、最后、 什么是 IIN_MAX?
    输出电流限制是多少 mA?
    TPS63051数据表中未列出这些函数。


    >表示,在降压模式下,电流限值表示最大输出电流;
    >在升压模式下,电流限值是指最大输入电流。

    根据您的解释、
    降压模式(VIN=4.0V、Vout=3.3V)中的电流限制为
    它是否意味着"Vout current limit = 0.65*IIN_MAX"?

    毕竟、420mA 在短路期间的电流是否异常?
    还是420mA、它是作为电流限制的有效值?

    顺便说一下、短路期间的输出电流为420mA、
    我确认在3 PCB 上再次出现。

    此致、Taku MITANI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taku:

    是的、您的应用中的输出电流限制为  0.65 * IIN_MAX、这里的 Iin_max 表示升压模式下的电流限制。 您可以在 DS 中找到电流限制值。 请检查下面的屏幕截图。

    因此、OCP 期间的420mA Iout 在这里有意义。

    此致

    陶氏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao

    再次感谢您的友好和详细的解释。

    可以看到、它是通过从"输入电流限制升压模式"转换进行计算得出的。
    我认为下面的屏幕截图适用于我的设计。


    由于 ILIM0=L、ILIM1=H、
    降压模式输出电流限值(VIN=4.0V,VOUT =3.3V):IINMAX*0.65

    根据数据表 Min 550mA、1400mA、未注明典型值。
    但我估计"TY"是介于最小值和最大值之间的中间值。
    估计典型值:(550mA +1400mA)/2= 975mA
    因此975mA * 0.65= 634mA
    420mA 接近估算的典型值。

    谢谢、Taku MITANI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taku:

    不客气、感谢您考虑使用 TI 的器件。

    此致

    陶氏