根据数据表(9.3.6短路保护)、
它指出输出电流限制为1.5A。
最大电流是1.5A 吗?
请告诉我、对于最小值、典型值、最大值是否有任何规定。
我实际上通过将 TPS63051电路短路来测试它。
输出电流被限制在420mA 左右。
该值是否在预期范围内?
过流保护是否有很大变化?
此致、Taku MITANI。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Tao
感谢您的解释。
在我的设计中、ILIM0=0、ILIM1=H、
因此我知道电流限制设置为:0.65 * IIN_MAX
然而、最后、 什么是 IIN_MAX?
输出电流限制是多少 mA?
TPS63051数据表中未列出这些函数。
>表示,在降压模式下,电流限值表示最大输出电流;
>在升压模式下,电流限值是指最大输入电流。
根据您的解释、
降压模式(VIN=4.0V、Vout=3.3V)中的电流限制为
它是否意味着"Vout current limit = 0.65*IIN_MAX"?
毕竟、420mA 在短路期间的电流是否异常?
还是420mA、它是作为电流限制的有效值?
顺便说一下、短路期间的输出电流为420mA、
我确认在3 PCB 上再次出现。
此致、Taku MITANI。
大家好、Tao
再次感谢您的友好和详细的解释。
可以看到、它是通过从"输入电流限制升压模式"转换进行计算得出的。
我认为下面的屏幕截图适用于我的设计。

由于 ILIM0=L、ILIM1=H、
降压模式输出电流限值(VIN=4.0V,VOUT =3.3V):IINMAX*0.65
根据数据表 Min 550mA、1400mA、未注明典型值。
但我估计"TY"是介于最小值和最大值之间的中间值。
估计典型值:(550mA +1400mA)/2= 975mA
因此975mA * 0.65= 634mA
420mA 接近估算的典型值。
谢谢、Taku MITANI。