This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87644Q1EVM:通过 EEPROM 解锁失败状态恢复 NVM

Guru**** 2521090 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87644Q1EVM, LP8764-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350788/lp87644q1evm-restore-the-nvm-with-eeprom-unlock-fail-state

器件型号:LP87644Q1EVM
主题中讨论的其他器件: LP8764-Q1

你好。

我正在使用 LP87644Q1EVM 进行与 PMIC SPMI 相关的测试。

我 更新了 NVM 配置以在测试期间验证 SPMI 总线行为。

此时、锁定选项设置为锁定、并执行更新。

继续进行当前 NVM 配置时、EEPROM 解锁失败。

我想问是否可以将 NVM 恢复到原始状态。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否在更新 NVM 配置时锁定了 EEPROM?  

    您可以读取0xa3寄存器吗? 如果它读为0b、则可能在执行 NVM 配置时将其锁定。  

    如果是这样、则需要更改器件、在执行 NVM 配置时不会锁定 EEPROM。  

    您应该按如下所示单击否。  

    Br、

    伊什蒂亚克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    设备更换是否是唯一的方法?
    通过将用户 EEPROM 编程解锁序列应用于0xA2寄存器、对其进行测试。
    (写入0x98、0xB8、0x13、0x7D 以解锁 EEPROM 编程。)
    但是、0xA3寄存器值继续读取为0x00。
    是否可以修改0xA3寄存器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、不幸的是、这将是实现它的方法。 因为解锁操作需要进入用户空间不包含的测试模式。  

    Br、

    伊什蒂亚克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    然后、如果我购买了额外的 LP87644-Q1 IC 并继续进行返修、我能看到它将恢复到 EVB 初始状态吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我不明白恢复到 EVB 初始状态意味着什么。 如果您将购买新的 IC、并且在您更新 NVM 时、在执行此操作时不会锁定 EEPROM。  

    Br、

    伊什蒂亚克   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "恢复到 EVB 初始状态"一句意味着购买了 EVB 而没有采取任何措施。
    我想问、如果我购买了新的 LP87644-Q1 IC、然后用 EVB 上安装的 PMIC 替换、PMIC - MCU 连接是否可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、通过更换 EVM 上的 LP8764-Q1 IC 可以使其正常工作。 只是需要小心不要再次锁定。  

    BR、Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的回答。