LM25143RHAR 实现为双通道输出电压3.3V (黄色)和6.1V (蓝色)。 使用100MHz 示波器监控输出纹波、噪声<+/- 22mV、无尖峰。
使用200MHz 示波器时、请参阅6.1V 输出端偶尔出现100mV 尖峰(蓝色)。 这是否表明设计或布局存在缺陷?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Ben、感谢您的回复。 6.1V 输出端的输出电容为259.11uF。 电感器(2.2uH)的大小适合约30%的纹波电流。 我将上传原理图和 LM25143电子表格以供审阅。 e2e.ti.com/.../NR_5F00_Power_5F00_Schematic.pdf
e2e.ti.com/.../NextRev_5F00_Design_5F00_1.xlsm
请注意、电源大部分位于原理图的第1页。 第2页上有一个5V LDO (U2)。
您好、Tom、
另外、请遵循上面显示的 Tim 的建议。 下面的链接可能有助于使用示波器探头获得更好的示波器测量结果。
https://www.ti.com/lit/an/slva494a/slva494a.pdf
本
布局:6层电路板、顶层:

欢迎您有机会查看布局;设计在 Altium Designer 21.6中提供。
更好地测量、TP4相对于 C17引脚2、示波器:20mV/div、25us/div、交流耦合、BW = 200MHz (BW 限制关闭)、
低阻抗探头法、噪声<+/- 10mV、无尖峰。

感谢您的帮助、之前使用长微型夹导线的测量方法是导致尖峰的原因。
我们已在多种产品中使用此电源(~3k/年)。 我的问题已解决、但如果出现以下情况、我将保持解答状态
您想要查看布局并提供反馈。
您好、Tom、
很高兴听到这个消息。
我已经了解了您的布局、您应该根据您提供的组装层遵循数据表布局中提供的关键建议。
我会确认您在内层中布线的信号也遵循我们的指南。