This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25143:输出电压尖峰、这是否可以接受?

Guru**** 2515335 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25143

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352208/lm25143-output-voltage-spikes-would-this-be-acceptable

器件型号:LM25143

LM25143RHAR 实现为双通道输出电压3.3V (黄色)和6.1V (蓝色)。 使用100MHz 示波器监控输出纹波、噪声<+/- 22mV、无尖峰。

使用200MHz 示波器时、请参阅6.1V 输出端偶尔出现100mV 尖峰(蓝色)。 这是否表明设计或布局存在缺陷?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是否有我们可以查看的原理图和布局? 6.1V 输出端上有多大的输出电容? 电感值是否针对20-30%的电感纹波电流设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tom、

    使用1ms/div 示波器图很难看到在高频率下发生的情况。 我怀疑这是耦合到示波器探头的开关噪声。 请使用低噪声探测技术捕获 SW 节点电压和瞬态事件。 此外、如果您需要进一步的帮助、请发送针对此设计完成的快速入门文件。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、感谢您的回复。 6.1V 输出端的输出电容为259.11uF。 电感器(2.2uH)的大小适合约30%的纹波电流。 我将上传原理图和 LM25143电子表格以供审阅。  e2e.ti.com/.../NR_5F00_Power_5F00_Schematic.pdf

    e2e.ti.com/.../NextRev_5F00_Design_5F00_1.xlsm

    请注意、电源大部分位于原理图的第1页。 第2页上有一个5V LDO (U2)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    另外、请遵循上面显示的 Tim 的建议。 下面的链接可能有助于使用示波器探头获得更好的示波器测量结果。

    https://www.ti.com/lit/an/slva494a/slva494a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim、感谢您的答复。 我已上传原理图和 LM25143电子表格来回复 Ben 的回复。 示波器探头连接可能是问题。 我附上了一张图片;微型夹导线将 TP4连接到示波器探头。 我将按照建议进行更好的测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    示波器探头的位置很难看到、但我说示波器探头的 GND 环路很长吗? 尝试按照我在上面提供的链接中提供的建议进行操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布局:6层电路板、顶层:

    欢迎您有机会查看布局;设计在 Altium Designer 21.6中提供。

    e2e.ti.com/.../NR_5F00_Main.PcbDoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    示波器探头位于图片的右侧。 是的、探针的 GND 环路非常长。 探头连接到 Vout = 6.1V 而不是 VSW。 现在进行 VSW 的低阻抗探头测量。 很快发送。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    让我们保持发布。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VSW 低阻抗探头测量(L3引脚2至 Q2引脚1)、5V/div、2.5us/div  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、使用低阻抗探头测得的6.1V 输出不再出现尖峰。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、  

    6.1V 图是否也具有短接地环路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更好地测量、TP4相对于 C17引脚2、示波器:20mV/div、25us/div、交流耦合、BW = 200MHz (BW 限制关闭)、

    低阻抗探头法、噪声<+/- 10mV、无尖峰。

    感谢您的帮助、之前使用长微型夹导线的测量方法是导致尖峰的原因。

    我们已在多种产品中使用此电源(~3k/年)。 我的问题已解决、但如果出现以下情况、我将保持解答状态

    您想要查看布局并提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    很高兴听到这个消息。

    我已经了解了您的布局、您应该根据您提供的组装层遵循数据表布局中提供的关键建议。

    我会确认您在内层中布线的信号也遵循我们的指南。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm25143-q1.pdf?ts = 1713820381558&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    这是很好的消息。 很高兴您能够解决您的问题。