主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、 BQSTUDIO
您好!
Im 尝试使用18650锂离子电池完成4S 系统的学习周期。 在电池数据表中、放电终止电压= 2.75V、但是当它们达到2.5V±0.1V 时、这些电池有一个内置的安全切断功能。 我之前已将 BQStudio 中的术语电压设置为11V (2.75x4)、但在放电期间电压约为11.2V 时、与 BQ40Z50和 BQStudio 的通信丢失 、这意味着我无法将电池完全放电以将电量耗尽并从学习周期中获取准确的读数。
我是在通信丢失约11.5V 之前立即终止放电(从而提供不准确的学习周期、但至少有一个学习周期有效)、还是在数据存储器中存在我缺失或错误的值
谢谢
伊万