This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:在学习周期中达到终止电压之前切断电压(BQStudio)

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352241/bq40z50-r2-voltage-cutting-off-before-termination-voltage-is-reached-in-learning-cycle-bqstudio

器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQ40Z50BQSTUDIO

您好!

Im 尝试使用18650锂离子电池完成4S 系统的学习周期。 在电池数据表中、放电终止电压= 2.75V、但是当它们达到2.5V±0.1V 时、这些电池有一个内置的安全切断功能。 我之前已将 BQStudio 中的术语电压设置为11V (2.75x4)、但在放电期间电压约为11.2V 时、与 BQ40Z50和 BQStudio 的通信丢失  、这意味着我无法将电池完全放电以将电量耗尽并从学习周期中获取准确的读数。  

我是在通信丢失约11.5V 之前立即终止放电(从而提供不准确的学习周期、但至少有一个学习周期有效)、还是在数据存储器中存在我缺失或错误的值

谢谢

伊万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ewan、

    是的、我建议放电电压尽可能接近11.2V。 11.5V 的电压应足以让您完成学习周期。

    此致、

    尼克·理查兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。

    感谢您的回复! 我设法降低到大约11.5V、更新状态现在更改为05。在我开始充电完全之前、我如何知道何时停止充电? 我被告知、当 VCT 位置位时、它已设置。 在我停止充电之前是否会发生这种情况、或者我是否必须完全停止充电、然后 VCT 位将自动设置?

    谢谢

    伊万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ewan、

    您将根据电池的数据表停止充电、然后正确配置电量计、以便在充电结束之前设置 VCT。 例如、如果电池的充电电压为4.2V、则您将使用恒定电流进行充电、直到电池电压为4.2V、然后您将进行恒定电压充电、直到电流低于100mA (如果您使用的是2000mA 电池、这很常见)。 如果是这种情况、对于监测计、您将把"Charge Term Taper Current"参数配置为120mA 值、以便 VCT 会触发。

    此致、

    尼克·理查兹