主题中讨论的其他器件: TPS65988、 TPS25751、、TPS65987、 TIDA-010047
在电力输送方面、我们可能会使用带有 USB-C 的外部100W PSU、并且功耗可能为60至70瓦。
方案1是、此插头将专门为我们的设备供电、而方案2将为设备供电(高达100W)、但同时还能够为外部电话或设备提供高达15W 的功率。
我已经浏览过您的网站、TPS65987D 似乎是一款不错的候选器件。
您能否确认它是否有效?
第二个 USB-C 端口只能为外部设备提供15W 的功率以及 USB 2.0和3.1数据。
在这个上面、不确定我们将电压限制为仅5V 还是5V/9V… 以及要选择的 PD 控制器。
您推荐什么器件?