请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5165 大家好、我计划在 COT 模式下使用 LM5165Y。 负载电流为 20mA 最小值和120mA 最大值。 请您分享 COT 模式下是否存在用于输出调节的最低负载电流要求。
我的理解是、在轻负载条件下、IC 会发生脉冲跳跃、从而降低了有效开关。 请确认我的理解是否正确。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我计划在 COT 模式下使用 LM5165Y。 负载电流为 20mA 最小值和120mA 最大值。 请您分享 COT 模式下是否存在用于输出调节的最低负载电流要求。
我的理解是、在轻负载条件下、IC 会发生脉冲跳跃、从而降低了有效开关。 请确认我的理解是否正确。