This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5165:COT 模式下的最小负载电流要求

Guru**** 2373240 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353615/lm5165-minimum-load-current-requirement-in-cot-mode

器件型号:LM5165

大家好、我计划在 COT 模式下使用 LM5165Y。 负载电流为 20mA 最小值和120mA 最大值。  请您分享 COT 模式下是否存在用于输出调节的最低负载电流要求。

我的理解是、在轻负载条件下、IC 会发生脉冲跳跃、从而降低了有效开关。 请确认我的理解是否正确。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krn:

    您的理解是正确的。  在轻负载时、开关将产生脉冲跳跃、以将 VOUT 调节到其由反馈电阻确定的设定值。

    希望这对您有所帮助。

    大卫。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复。  由于在轻负载条件下应用了脉冲跳跃模式、因此 这意味着 在 COT 模式下无需最小负载电流即可进行输出调节。 这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krn:

    正确、无最低负载要求。

    大卫