Other Parts Discussed in Thread: TPS7A53B, TPS7A14
主题中讨论的其他器件:TPS7A14、TPS7A53B
大家好、我正在开发一个需要以下电源轨的电路板:
19V @ 2A
5V @ 3A
3V3 @ 1A
1V05 @ 1A
我正在尝试确定我应该使用4个分立稳压器还是一个 PMIC 解决方案。 在什么情况下值得切换到 PMIC? 我最初打算查看 PMIC 选项、因为电路板空间有点小、但如果我可以避免的话、我不想让软件团队承担额外的工作。 在这种情况下、一个 PMIC 是否值得、有人能向我推荐一个不需要太多(或不希望太多)软件设置的 PMIC 吗?
谢谢。
马特