This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A94:PMIC 或分立式稳压器

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A53B, TPS7A14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353899/tps7a94-pmic-or-discrete-regulators

器件型号:TPS7A94
主题中讨论的其他器件:TPS7A14、TPS7A53B

大家好、我正在开发一个需要以下电源轨的电路板:

19V @ 2A

5V @ 3A

3V3 @ 1A

1V05 @ 1A

我正在尝试确定我应该使用4个分立稳压器还是一个 PMIC 解决方案。 在什么情况下值得切换到 PMIC? 我最初打算查看 PMIC 选项、因为电路板空间有点小、但如果我可以避免的话、我不想让软件团队承担额外的工作。 在这种情况下、一个 PMIC 是否值得、有人能向我推荐一个不需要太多(或不希望太多)软件设置的 PMIC 吗?

谢谢。

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我首先想到的是每个电源都能感受到 PMIC 的功率损耗。  您需要对热耗散进行额外的处理、以确保每个电源的功率损耗不会导致 PMIC 的整体温度升高。  我将其发送给 PMIC 组中的一位工程师、以获取其他反馈。

    有适合您的小型1A LDO。  TPS7A14可作为1.05V 和3.3V 电压轨的选项。  TPS7A53B 是一款小型3A LDO、可能是5V 电压轨的选项。  如果您需要适用于19V 轨的极小型转换器、则除非您需要 LDO、否则我们可能需要查看 TI 开关转换器。

    谢谢。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Stephen。 我感谢您的反馈。 我忘记说此电路板的输入电源为24VDC、因此出于电源效率的原因、我计划使用开关的19V 和5V 电源。 问题在于、拥有2或3个开关和 LDO 或2似乎比单个 PMIC 占用更多空间、尽管在您看来、PMIC 的功率密度和发热可能更高。 我很想知道需要什么样的热管理。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我不确定我们的产品系列中是否有能够满足您所有要求(更高电压的 VIN 和19V 输出轨以及较小的解决方案尺寸)的 PMIC。 此 PMIC 产品页面可帮助您筛选和查看可用选项: https://www.ti.com/power-management/multi-channel-ics-pmic/products.html 

    此致、

    马特