This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3846:将 UC3846用作 H 桥 PWM 控制器、最大占空比是多少?

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UC3846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353185/uc3846-use-uc3846-as-an-h-bridge-pwm-controller-what-is-the-max-duty

器件型号:UC3846

如标题所示、使用 UC3846作为 H 桥硬开关、PWM 信号以20kW 的功率驱动4 MOS。

问题如下:

UC3846的 A 和 B PWM 输出是否与引脚11和引脚14互补? 如果是互补的、则最大占空比是否不超过50%?

2.如果不超过50%、为什么很多人问 UC3846斜坡补偿的问题呢?

3.如果是 H 桥逆变器应用、是否需要进行斜率补偿

4.我做了一个 UC3846的模型,内部逻辑是否正确?

5. UC3846是很久以前发布的芯片。 它是一款相对较新的芯片、可以满足 H 桥硬开关、高功率、电流控制以及互补 PWM 输出的要求。 推荐的新车型有哪些?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UC3846的 A 和 B PWM 输出是否与引脚11和引脚14互补? 如果是互补的、则最大占空比是否不超过50%?

    2.如果不超过50%、为什么很多人问 UC3846斜坡补偿的问题呢?

    • 当 D 接近50%时、使用峰值电流模式控制可能会发生次谐波不稳定。 如果功率级将接近50% D、最好包括斜率补偿。

    3.如果是 H 桥逆变器应用、是否需要进行斜率补偿

    • 根据您的 VIN 范围和预期最大 D 值、您可能会在不使用斜率补偿的情况下离开。 否则、请参阅上面对2的回答。

    4.我做了一个 UC3846的模型,内部逻辑是否正确?

    • 不确定、运行模型以查看行为是否符合您的预期?

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我使用 MCU 对输出电压和电流进行采样、执行 PI 计算以控制输出电压、并将 PI 结果提供给 E/A+、我不能使用斜率补偿吗?
    这种控制方法是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论是通过模拟还是数字感应/采样电流、我相信关于次谐波稳定性的规则都适用。 如果变压器电流波形为 ton>0.5*T^2、则应考虑添加一些与感应/采样电流混合的人工斜坡、以确保稳定性。 我推荐的就是它的计划。

    史蒂夫