如标题所示、使用 UC3846作为 H 桥硬开关、PWM 信号以20kW 的功率驱动4 MOS。
问题如下:
UC3846的 A 和 B PWM 输出是否与引脚11和引脚14互补? 如果是互补的、则最大占空比是否不超过50%?
2.如果不超过50%、为什么很多人问 UC3846斜坡补偿的问题呢?
3.如果是 H 桥逆变器应用、是否需要进行斜率补偿
4.我做了一个 UC3846的模型,内部逻辑是否正确?
5. UC3846是很久以前发布的芯片。 它是一款相对较新的芯片、可以满足 H 桥硬开关、高功率、电流控制以及互补 PWM 输出的要求。 推荐的新车型有哪些?