主题中讨论的其他器件:BQ34Z100、 BQ76952
您好!
是否有软件示例可以移植到我所使用的处理器上? 我下载了 bq34z100-v2.02.00.31、但其中没有任何源代码。
谢谢!
约翰
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是否有软件示例可以移植到我所使用的处理器上? 我下载了 bq34z100-v2.02.00.31、但其中没有任何源代码。
谢谢!
约翰
您好、John:
您下载的是.srec、其中包含 FW 和.gg、可通过其 I2C 引脚上传到 BQ34z100。 您是否想问我们是否有有关如何发送 I2C 事务的示例代码?
在 bq34110 bq35100和 bq34z100-G1系列气体中使用 I2C 通信
此致、
埃文
您好、Evan:
我发现 I2C 有点混乱、因此我当时只是在寻找源代码。 我还在使用 BQ76952、其中包含 STM32和 MSP430 (SLUC701)的源代码、因此我要查找类似的东西。 我不使用这些处理器中的任何一个、但一旦我了解了 I2C、它将是一个简单的端口。
另外、在技术手册(SLUUC05A)中、图4显示了"尝试写入只读... "我只是看不到一个 NAK。 手册中可能有错误吗?
谢谢!
约翰
您好、Evan:
我绕过 I2C 一圈、因此我不需要代码示例。 我遇到的一个问题是、如何写入控制寄存器、例如 RESET 子命令(0x0041)或 CONTROL_STATUS (0x0000)? 在 I2C 文档中没有示例。
我还假设、如果我从 SOC 命令代码(0x02)读取两个字节、我将读取 SOC 和 ME、然后我只需对返回进行位屏蔽以获取 SOC。
谢谢!!!
约翰