This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:BQ34Z100-R2

Guru**** 1144270 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ76952
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1352859/bq34z100-r2-bq34z100-r2

器件型号:BQ34Z100-R2
主题中讨论的其他器件:BQ34Z100BQ76952

您好!

是否有软件示例可以移植到我所使用的处理器上?  我下载了 bq34z100-v2.02.00.31、但其中没有任何源代码。

谢谢!

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您下载的是.srec、其中包含 FW 和.gg、可通过其 I2C 引脚上传到 BQ34z100。 您是否想问我们是否有有关如何发送 I2C 事务的示例代码?  

    在 bq34110 bq35100和 bq34z100-G1系列气体中使用 I2C 通信

    监测计通信

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    我发现 I2C 有点混乱、因此我当时只是在寻找源代码。  我还在使用 BQ76952、其中包含 STM32和 MSP430 (SLUC701)的源代码、因此我要查找类似的东西。  我不使用这些处理器中的任何一个、但一旦我了解了 I2C、它将是一个简单的端口。   

    另外、在技术手册(SLUUC05A)中、图4显示了"尝试写入只读... "我只是看不到一个 NAK。 手册中可能有错误吗?  

    谢谢!

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan:

    我绕过 I2C 一圈、因此我不需要代码示例。   我遇到的一个问题是、如何写入控制寄存器、例如 RESET 子命令(0x0041)或 CONTROL_STATUS (0x0000)?  在 I2C 文档中没有示例。   

    我还假设、如果我从 SOC 命令代码(0x02)读取两个字节、我将读取 SOC 和 ME、然后我只需对返回进行位屏蔽以获取 SOC。

    谢谢!!!

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    遗憾的是、我们没有类似于 MSP430的示例代码。

    要发送一个复位 CMD 写入41 00至12C 地址 AA、寄存器地址00。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Evan!!