This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:镍氢电池的更新状态未从0x04更改为0x05

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347321/bq34z100-g1-update-status-does-not-change-from-0x04-to-0x05-for-nimh-batteries

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

尊敬的 CIRs 和 Madams:

我们使用 BQ34Z100-G1来评估镍氢电池。

/*电池信息*/

3节镍氢电池、3.6V

3140mA

/***** /

我们使用由 GPCCHEM 获得的 ChemID 6121。

而且电池端接使用⊿V 和⊿T、因此 FC 集%为-1。

在查看 E2E 站点时、我们发现下面存在类似的问题。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990377/bq34z100-update-status-is-not-updating-to-05-after-charge-relax-cycle/3658473?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=Qmaxc%20DOD#3658473

当完全为空时、DOD0为14792、QmaxDOD0为14208

当 FC 标志转换为"H"时、DOD0在这段时间内变为0

即使当 VOK 转换为"L"时、DOD0也为0并且 QmaxDOD0从14208变为80

VOK 由于放电转换为"H"

即使 VOK 和 FC 正常转换、更新状态也不会从0x04转换为0x05。

我认为 DOD 也超过了50%、这是根据镍氢电池设置的。

我们无法确定此问题的原因。

我不仅尝试了 ChemID 6121 ,也尝试了 ChenID 6116,甚至当我把 FC 设置%为100,结果是相同的。

是否存在更新状态不从0x04更改为0x05的任何其他情况?

e2e.ti.com/.../20240405LC.log

e2e.ti.com/.../4212.gg.csv

e2e.ti.com/.../7026.GPC_5F00_ChemID_5F00_Data_2D00_report.zip

此致、

毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的详细解释和所有相关信息。 在更新状态随机停止更新之前、我已经看到过几次。 继续学习周期流程、查看是否可以同时更新 QMax 和 Ra 表、前提是您可以达到学习状态0x06。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan-San、

    我已经运行了多次学习周期、但 Update Status 即使在正常完成该过程后仍保持为0x04、很自然、Ra 表也不会更新、因此我正在研究该问题。


    在调查过程中、我发现即使在对电池充满电后、Update Status 也不会变为0x05。

    你认为如果我继续多次学习、它会正确学习吗?

    此致、

    毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我忽略了您正在更改 ChemID、请使用 gpcchem 工具得出的最佳 ChemID (6121)。

    我相信您的电量监测计无法检测到充满电的情况。

    我建议验证列出的所有参数是否已正确配置、以及是否已达到完全充电状态。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan-San、

    从 GPCCHEM 工具获得的结果如下所示。

    从列表中,我认为6116或6121是最好的,我使用它们,在两种情况下, FC 标志都是在⊿T 的时间建立的。

    6116和6121之间是否有很大的区别?

    此外、我想了解您提到的以下内容。

    由于 CC 和 CV 控制、锂电池可以轻松满足条件1、2和3、但对于镍氢电池充电过程、这是否也是如此?

    如果是、是否需要将其设置为每节电池1600mV、因为充电期间的最大电压约为4.8V?

    镍氢电池具有使用⊿T 和⊿V 控制的终端、因此没有收尾电流的概念、对吗?

    我⊿在达到收尾电流之前通过 CC 充电导致的 Δ T 或⊿V 触发来设置 FC 标志、并且我已经从实际运行中的日志数据中确认了这一点。

    此致、

    毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MM-San、

    第二个数字是 DOD%误差、这意味着您的最佳匹配是6116、DOD 误差为5.51%。 通常、我们不建议使用超过3%的 chemID 匹配值。 如果您想对电池进行表征、可以联系支持的 FAE 或当地的 TI 办公室、获得为电池定制的 ChemID。

    DOD%误差越高、电池的 OCV 曲线与 ChemID OCV 曲线的差异就越大。

    您可能需要用这种化学物质休息更长时间、我已经看到电池需要长达24小时才能完全放松的情况、请允许我花一点时间就镍氢电池学习流程的任何差异与我的团队进行探讨。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan-San、

    根据您的解释、我知道不仅 ChemID、而且 OCV 也非常重要。

    我将使用 ChemID 6116并尝试增加弛豫时间。

    我会在我们知道结果后立即与您联系。

    此致、

    毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MM-San、

    听起来不错、如果可用、请分享数据。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan-San、

    我们重新评估了化合物 ID6121和6116。

    <左:ChemID 6116、右:ChenID 6121 >

    因此、Update Status 在从放电到充电的过程中不会转换为0x05、但在从充电到放电的过程中会转换为0x05。

    VOK、RUP_DIS 和 FC 似乎正在正确转换、但我不明白为什么会出现这个问题。

    还已知、如果 Update Status 为0x05且学习周期以相同的方式再次执行、则 Update Status 将变为0x06。

    您是否认为导致 ChemID 的误差超过3%的原因是什么?

    e2e.ti.com/.../20240413LC_5F00_ID6121.log

    e2e.ti.com/.../20240412LC_5F00_ID6116.log

    e2e.ti.com/.../20240413_5F00_after.gg.csv

    此致、

    毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MM-San、

    如果您达到学习状态0x05、则表示发生了 QMax 更新、如果您达到0x06、则 RA 表已更新、且您已完成学习周期过程。 当满足正确的条件时、更新状态将递增。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan-San、

    完全放电后充电、在完全充电后的弛豫时间内、Update Status 不会转换到0x05。

    不过、电池会充满电然后放电、并且 UpdateStatus 在完全放电后的放松时间内转换为0x05。

    换言之、QMax 在完全充电后不会更新、但仅在完全放电后更新。

    _

    正确操作:[DISCHARGE]=>[RELAX]=>[CHARGE]=>[完全充电(FC 标志变为"H")]=>[放松( VOK 变为"L"、UpdateStatus 变为0x05 ]

    当前操作: [DISCHARGE]=>[RELAX]=>[CHARGE]=>[充满电 (FC 标志变为'H')]=>[放松( VOK 变为"L"、UpdateStatus 保持为0x04 ]

    _

    我发现在运行两次学习周期后 UpdateStatus 更改为0x06、但这是否正常?

    上面的左侧和右侧图像是连续移动。

    我的电脑坏了,当我重新启动它,数据被切断。

    此致、

    毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MM-San、

    这不一定是典型行为、但除非满足相应条件、否则更新状态不会改变。 在第二次放电过程中出现了一些问题、而之前不允许更新状态。 如果在学习周期中尚未获取所需的信息、更新状态将不会更新。 如果已到达0x06、则已学习从电量监测计中学到的所有信息。 如果您达到0x06、则已发生 QMax 更新、并且 Ra 表已更新、那么您的电量监测计已准备好开始电量监测。 当电量监测计监测电池时、这些数据将持续更新。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan-San、

    感谢您的支持。

    如果您知道在充电后的弛豫时间内、Update Status 变为0x05的条件、请告诉我。

    FC、RUP_DIS、VOK 标志和端接似乎正在正确转换。

    说原因是正在使用的电池超出 ChemID 的3%误差范围是正确的吗?

    此致、

    毫米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Evan 目前非常出色、请期待您的回复延迟。  

    此致、  

    Jonny.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、MM-San、

    是的、这是一种可能性。

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Evan-San、

    感谢您的回答。

    这是我第一次遇到这种现象,所以我不知道原因。

    我将尝试另一个电池、所以现在我要关闭它。

    此致、

    毫米