主题中讨论的其他器件: GPCCHEM
尊敬的 CIRs 和 Madams:
我们使用 BQ34Z100-G1来评估镍氢电池。
/*电池信息*/
3节镍氢电池、3.6V
3140mA
/***** /
我们使用由 GPCCHEM 获得的 ChemID 6121。
而且电池端接使用⊿V 和⊿T、因此 FC 集%为-1。
在查看 E2E 站点时、我们发现下面存在类似的问题。
当完全为空时、DOD0为14792、QmaxDOD0为14208

当 FC 标志转换为"H"时、DOD0在这段时间内变为0

即使当 VOK 转换为"L"时、DOD0也为0并且 QmaxDOD0从14208变为80

VOK 由于放电转换为"H"

即使 VOK 和 FC 正常转换、更新状态也不会从0x04转换为0x05。

我认为 DOD 也超过了50%、这是根据镍氢电池设置的。
我们无法确定此问题的原因。

我不仅尝试了 ChemID 6121 ,也尝试了 ChenID 6116,甚至当我把 FC 设置%为100,结果是相同的。
是否存在更新状态不从0x04更改为0x05的任何其他情况?
e2e.ti.com/.../7026.GPC_5F00_ChemID_5F00_Data_2D00_report.zip
此致、
毫米