This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72445:用于航空航天应用的 MPPT

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72445

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1350707/sm72445-mppt-for-aerospace-application

器件型号:SM72445

尊敬的团队:

我正在设计 MPPT 转换器、

通道输入电压:5V 至16.8V

MPPT 输出电压: 16.8V@0.96A

我已经从 TI 找到一个解决方案、  SM72445  但是、我的终端应用需要  航天近地轨道(LEO)。

您能否建议航天应用的等效器件型号?  

谢谢。此致、

Karthik kV  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    抱歉、我们没有 SM72445的航天级器件型号。

    此致、

    峰值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Feng Ji:

    SM72445数据表中提到第04页上的军事/航空指定部件。 我随附了相同的屏幕截图、请说明这一点。

    此致、

    Karthik kV  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karthik、您好、

    我会再次检查并返回给您。

    此致、

    峰值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Karthik、

    我们没有此器件的军用或太空版本。 很抱歉、数据表中的这一句话具有误导性、我们需要在下一个数据表版本中删除它。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte:

    谢谢!

    此致、

    Karthik kV