请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SM72445 尊敬的团队:
我正在设计 MPPT 转换器、
通道输入电压:5V 至16.8V
MPPT 输出电压: 16.8V@0.96A
我已经从 TI 找到一个解决方案、 SM72445 但是、我的终端应用需要 航天近地轨道(LEO)。
您能否建议航天应用的等效器件型号?
谢谢。此致、
Karthik kV
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的团队:
我正在设计 MPPT 转换器、
通道输入电压:5V 至16.8V
MPPT 输出电压: 16.8V@0.96A
我已经从 TI 找到一个解决方案、 SM72445 但是、我的终端应用需要 航天近地轨道(LEO)。
您能否建议航天应用的等效器件型号?
谢谢。此致、
Karthik kV