This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:在自主平衡中面临的问题

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1353333/bq76952-facing-issues-in-autonomous-balacing

器件型号:BQ76952

我已将"Max Cell Balancing"设置为5、将 "Cell Balance Interval"设置为5。 当平衡开始时、它将选择5节电池并进行5秒平衡、然后在5秒后再次选择5节电池、但第二次它卡在这一点上。 不切换到其他电池芯、不再选择其他电池芯、它会粘附在第二次选择的电池芯上。 您可以查看电芯平衡 LED 的视频。

请问有什么问题? 以下是配置的设置。

(平衡配置、0x0B、1);

(CellBalanceInterval、0x05、1);// Cell Balance Interval 5秒
(CellBalanceMaxCells、0x05、1);// Cell Balance Max Cells 5电池

(CellBalanceMinCellVCharge、0x0C1C、2);// Cell Balance Min Cell V (Charge) 3100mV
(CellBalanceMinDeltaCharge、0x1E、1);// Cell Balance Min Delta (Charge) 30mV
(CellBalanceStopDeltaCharge、0x0F、1);// Cell Balance Stop Delta (Charge) 15mV

(CellBalanceMinCellVRelax、0x0C80、2);// Cell Balance Min Cell V (Relax) 3200mV
(CellBalanceMinDeltaRelax、0x1E、1);// Cell Balance Min Delta (Relax) 30mV
(CellBalanceStopDeltaRelax、0x0F、1);// Cell Balance Stop Delta (Relax) 15mV

e2e.ti.com/.../WhatsApp-Video-2024_2D00_04_2D00_23-at-18.29.53_5F00_a28fdeda.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raja:

    是否在平衡时记录了电池的电压、以及在测试期间要平衡哪些电池? 要读取正在平衡哪些电池、请使用  0x0083 CB_ACTIVE_CELLS () 子命令。 它与您看到正在平衡的电池是否匹配?

    您的设置看起来是正确的。 可能不会切换到其他电池、因为器件认为这些电池是此时需要平衡的最佳电池。 Cell Balance Interval 基本上允许该器件重新评估需要对哪些电芯进行平衡、因此每5秒它就会做出新的决定。 因此、这些电池单元可能是该部件认为最能平衡的部分。  

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thansk 为响应,为日志我明天将分享. 是的、我在调试模式下检查了活动的电池平衡。 单元格根据读取数据匹配。

    但电池不应连续缠绕、它会产生文档中所写的热量、而是切换到其他电池、或者在设定时间内关闭电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raja:

    然后、这些很可能是器件想要平衡的电池。 在选择要平衡的电芯时、该算法不考虑热性能。 因此它可能只选择与这些需要平衡的电池相同的电池。  

    如果您想要更多地控制平衡、是否考虑改用主机控制型平衡? 这可以让您更好地控制要平衡哪些电池。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙