This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z620:FD/TD、FC/COV 和 TC 延迟时间设置

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1347875/bq28z620-the-setting-of-fd-td-fc-tc-and-cov-delay-time

器件型号:BQ28Z620

您好、

您能帮助解释 FD 和 TD、FC 和 TC 的区别吗?

根据我的理解、FD 和 FC 充当电池状态的指示器、电量监测计将基于 FD 和 FC 设置标志基准。 而 TD 和 TC 是迫使监测计关闭 MOSFET 的最终符号、对吧?

不过、  

  • 在 TRM 的说明中、只有 TC 可以关闭 CFET。 TD 可以关闭 DFET 吗?
  • 此外、我注意到 BQZ 文件中的默认设置、TD 值高于 FD、是否需要考虑这一点?

最后、

我们的客户将 COV 延迟设置为0、发现实际的延迟从500ms 变为1s、您能帮助检查设置延迟时间= 0时的最短时间和最长时间吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、当电量监测计终止充电过程时、它是否会广播到充电器 IC 并让其停止启用充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailun、您好!  

    请参阅此 E2E 文章 、了解 FC FD 与 TC TD 之间的差异。 有关 COV 保护的延迟时间、请参阅此 E2E 帖子。  

    关于您的最后一个问题、如果 Options [CHGFET]= 1且 GaugingStatus ()[CHGFET]= 1、那么 TC 将关闭、这将暂停充电、请参见下图。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jonny!

    最后一个问题:[TD]=1是否会使 DSG FET 关闭、或任何其他情况将终止放电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailun、您好!  

    其他条件会导致 DSG FET 关断。 我建议参考器件 TRM 、因为本文档介绍了会关断 DSG FET 的情况。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、您好!

    抱歉、我误导了这个问题。 我想确认 DSG FET 是否会在触发 TD 时关闭、因为我在 TRM 中找不到有关它的说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailun、您好!  

    不一定、[TD]只是一个根据您编程的阈值触发的标志。

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、谢谢您、

    [TD]只是满足放电阈值时的一个标志。 因此当电池电压接近 Term 电压时。 监测计是否会自动关断 DSG FET?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailun、您好!  

    这只是一个标志、不直接控制 FET。 何时希望在放电期间触发 FD 和 TD 标志、由主机进行配置。 然后、由主机决定这些标志设置后发生的情况。 因此、要回答您的问题、TD 标志设置不会自动关闭 DSG FET。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jonny!

    最后一个问题:)

    您能否分享为什么 TD 的默认值大于 FD? 对此设计有何看法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailun、您好!  

    此 E2E 主题中介绍了原因。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonny、谢谢您、

    正如这个 E2E 主题所述:TD 应该低于 FD。

    但是、我注意到在 BQ28Z620TRM 中、TD 的默认值高于 FD。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kailun、您好!  

    这些只是标志、因此您可以根据自己的应用来配置它们。  但是您是正确的、E2E 帖子显示与 TRM 中的表述相反、请参阅 此 E2E 帖子。 同样、这些标志的配置方式取决于系统计划如何使用它们。  

    此致、  

    Jonny.