您好、
您能帮助解释 FD 和 TD、FC 和 TC 的区别吗?
根据我的理解、FD 和 FC 充当电池状态的指示器、电量监测计将基于 FD 和 FC 设置标志基准。 而 TD 和 TC 是迫使监测计关闭 MOSFET 的最终符号、对吧?
不过、
- 在 TRM 的说明中、只有 TC 可以关闭 CFET。 TD 可以关闭 DFET 吗?
- 此外、我注意到 BQZ 文件中的默认设置、TD 值高于 FD、是否需要考虑这一点?

最后、
我们的客户将 COV 延迟设置为0、发现实际的延迟从500ms 变为1s、您能帮助检查设置延迟时间= 0时的最短时间和最长时间吗? 谢谢!